您好!
我设计了一个使用 LM5119Q 的 PCB。 该电路设计用于生成27V、1.6A 和38V、4.3A。 该电路在空载条件下正常运行。 如果在生成所需电压后连接负载、则电路能够提供所需的电流量。 但是、如果电路在事先连接负载的情况下接通、则电路无法提供所需的电流、输出电压也无法达到所需的电平。 请查找随附的原理图以供参考。
请帮我解决这个问题。
谢谢、此致、
Karthik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我设计了一个使用 LM5119Q 的 PCB。 该电路设计用于生成27V、1.6A 和38V、4.3A。 该电路在空载条件下正常运行。 如果在生成所需电压后连接负载、则电路能够提供所需的电流量。 但是、如果电路在事先连接负载的情况下接通、则电路无法提供所需的电流、输出电压也无法达到所需的电平。 请查找随附的原理图以供参考。
请帮我解决这个问题。
谢谢、此致、
Karthik
您好、Karthik、
RES 引脚用于设置发生 OC 且器件进入断续模式时的关断时间。
通过将 RES 引脚连接到 VCC、可最大限度地缩短关断时间。 该部件将反复地立即重新启动。 这是禁用断续模式的方法。
不建议使用这种方法、因为如果在正常运行期间发生 OC 或短路、FET 和电感器上的功率损耗将非常高、并且可能会发生损坏。
我仍然怀疑原始问题与 E-load 有关、但需要在您的一侧确认。
谢谢
钱