This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:栅极驱动器输出级

Guru**** 2531720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820524/ucd7138-gate-driver-output-stage

器件型号:UCD7138

数据表显示、NOMS 和电压升压有助于   在开启 MOS 时提供最高的源极电流。 但我对此感到困惑。 为什么与 PMOS 并联的 NMOS 提供更高的拉电流? 电压升压起着什么作用?  谢谢、请详细解释这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是专家所说的:

    NMOS 可提供瞬时低阻抗源、以提供为 MOSFET 栅极电容充电所需的浪涌电流。 由于它是一个 NMOS 器件、因此需要升压电压。 一旦器件导通、阻抗更高的 PMOS 就能够保持该器件导通、因为 MOSFET 几乎不需要稳态栅极驱动电流。