This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:获得的输出电压#39;t CHANGE 和 CAN#39;t 获得所需的电压输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165-Q1, LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821073/lm5165-q1-output-voltage-won-t-change-and-can-t-get-the-desired-voltage-output

器件型号:LM5165-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5165

您好!

我们将 LM5165-Q1 (SSOP)用于5V 设计。 但是、无论 FB 电阻器如何更改、我们都获得了7.8V 输出。原理图基于 Webench 设计。 目前、RT 和 ILM 对地短路。 HYS 引脚悬空、SS 连接到0.056uF 至 grpund。 电感器的电流为150uH。 如前所述、无论反馈电阻器如何变化、输出都保持不变(大约为7.8V)。 谢谢你。

此致、

Chun-Te Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun-Te、

    采用 VSSOP-10封装的 LM5165-Q1仅提供固定3.3V 版本(P/N LM5165YQDGSRQ1)。 将输出端直接连接到 LM5165的 VOUT/FB 引脚(无需反馈电阻器)。

    请注意、您可以使用 LM5165快速入门计算器 http://www.ti.com/tool/LM5165DESIGN-CALC 来帮助进行组件选择。 当运行在 PFM 模式(RT 连接至 GND)且 ILIM 处于最大设置时、150uH 会建立一个极低的开关频率。 我建议将电感器减小到~47uH。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回答。 对于低功耗模式、哪一种更好、PFM 或 COT? 系统应在99%的时间内以低于10mA 的电流运行、在1%的时间内以低于80mA 或更高的电流运行。谢谢。

    此致、

    Chun-Te Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun-Te、

    在轻负载(低于10mA)时、PFM 的效率略高。 查看 LM5165 COT 和 PFM EVM 用户指南、了解更多详细信息。

    此致、

    Tim