主题中讨论的其他器件: LM5165
您好!
我们将 LM5165-Q1 (SSOP)用于5V 设计。 但是、无论 FB 电阻器如何更改、我们都获得了7.8V 输出。原理图基于 Webench 设计。 目前、RT 和 ILM 对地短路。 HYS 引脚悬空、SS 连接到0.056uF 至 grpund。 电感器的电流为150uH。 如前所述、无论反馈电阻器如何变化、输出都保持不变(大约为7.8V)。 谢谢你。
此致、
Chun-Te Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 LM5165-Q1 (SSOP)用于5V 设计。 但是、无论 FB 电阻器如何更改、我们都获得了7.8V 输出。原理图基于 Webench 设计。 目前、RT 和 ILM 对地短路。 HYS 引脚悬空、SS 连接到0.056uF 至 grpund。 电感器的电流为150uH。 如前所述、无论反馈电阻器如何变化、输出都保持不变(大约为7.8V)。 谢谢你。
此致、
Chun-Te Li
您好、Chun-Te、
采用 VSSOP-10封装的 LM5165-Q1仅提供固定3.3V 版本(P/N LM5165YQDGSRQ1)。 将输出端直接连接到 LM5165的 VOUT/FB 引脚(无需反馈电阻器)。
请注意、您可以使用 LM5165快速入门计算器 http://www.ti.com/tool/LM5165DESIGN-CALC 来帮助进行组件选择。 当运行在 PFM 模式(RT 连接至 GND)且 ILIM 处于最大设置时、150uH 会建立一个极低的开关频率。 我建议将电感器减小到~47uH。
此致、
Tim