请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 您好 TI:团队
客户希望能够在待机模式,下为电池充电、但待机模式 I2C 不工作。 可以在不使用 I2C 设置的情况下对 bq25703a 进行充电(bq25703a 寄存器默认状态)。
输入5V、2节电池,请给我建议。
谢谢
Cq.LV
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.