This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 默认状态

Guru**** 2553950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853936/bq25703a-bq25703a-default-status

器件型号:BQ25703A

您好 TI:团队

 客户希望能够在待机模式,下为电池充电、但待机模式 I2C 不工作。  可以在不使用 I2C 设置的情况下对 bq25703a 进行充电(bq25703a 寄存器默认状态)。

输入5V、2节电池,请给我建议。

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CQ.LV、

    BQ25703A 是主机控制的充电器、因此主机必须通过 I2C 对充电电流和系统配置进行编程。

    在默认模式下、充电被禁用。 是 EN_AUTO_WAKEUP、默认情况下启用、但这只会以128mA 的电流为电池充电至最低系统电压。

    此致、

    Joel H