This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:有关电池容量状态监控的查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25895, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853886/bq25619-enquiry-on-battery-capacity-status-monitoring

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQ25896

您好!

是否可以使用 BQ25619通过 I2C 通信线路监控 MCU 上的电池容量(mAh)?

我想知道我的电池剩余电量百分比。 如果 MCU 可以通过 I2C 总线对其进行监控、我可以使用它来执行进一步的操作。

我们非常感谢您的任何帮助或建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    遗憾的是、BQ25619不支持任何形式的电池电量监测。  

    不过、您可以查看 BQ25895器件、该器件至少具有用于监控电池电压的集成 ADC。 请记住、这将是一种粗略的监测形式、而实际的电池电量监测 IC 将提供最佳的精度。

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、BQ25619无法监测电池电容器。  您可能需要一 个单独的电量监测计 IC。  我们的一些充电器(例如 BQ25896)集成了 ADC 、可报告 瞬时、电池电压和充电电流。

    此致、

    Jeff