Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25895, BQ25896
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 主题中讨论的其他器件: BQ25895、 BQ25896
您好!
是否可以使用 BQ25619通过 I2C 通信线路监控 MCU 上的电池容量(mAh)?
我想知道我的电池剩余电量百分比。 如果 MCU 可以通过 I2C 总线对其进行监控、我可以使用它来执行进一步的操作。
我们非常感谢您的任何帮助或建议。
谢谢