This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B6950EVM:PD 计算问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853803/tps7b6950evm-pd-calculation-issue

器件型号:TPS7B6950EVM

您好的团队:

  TPS7B6950和条件存在 PD 计算问题、如下所示

Vin=30.5V、Vout=5V、Iout=0.009、TC=90.9 °C 、 RθJC Ω(顶部)=126.1 °C/W

PD=(30.5-5)* 0.009=0.2295,(0.2295*126.1)+90.91=119.8°C

根据最终客户的规则,他们将有80%的降额裕度 Tj=150*0.8=120°C ,因此   需要关闭119.8°C

请帮助确认 公式 是否正确? 或者 有关 公式或此应用程序的其他更好解决方案的任何建议,谢谢。

此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:

    如数据表封装4 SPRA953 公式(8),哪一个更适合向终端客户介绍?  

    请帮助您再次确认,非常感谢。

    此致/ Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    用于热性能的最佳参数是 RθJA 和 PsiJT

    对于预测裸片的热上升、TJA 是最佳选择。 因此、在上面的应用中:

    (30.5-5)*0.009=0.2295W、0.2295W*210.4C/W=48.29C。 现在、这是高于 PCB 环境温度的上升。 因此、如果 PCB 环境温度大约为60C、则裸片结温将为108.29C。

    SPRA953中的应用正确指出、使用 PsiJT 来确认热性能。 这需要热电偶在应用中耗散功率的同时测量器件的情况。 然后了解 TC、您可以使用以下公式估算裸片温度:

    TJ=TC+(PsiJT*电源)

    例如、如果您将 TC 测量为80C、那么

    TJ= 80C+(16*0.2295W)=83.67

    这是否能回答您的问题?