This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:什么是调制方案?#39?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, UCC21520, UCC5320, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820323/ucc21520-what-s-the-modulation-scheme

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:ISO7721UCC5320UCC23513

您好!

在 ISO7721等数字隔离器中、我们将调制方案指定为 OOK。

我们的隔离式栅极驱动器如何?

和 UCC21520在数据表第1页中指定了"10ns 最小脉宽"。

这是否意味着任何小于10ns 的输入脉冲宽度都不会影响输出状态?

数据表第10页第6.10节。 我们还说过最大最小脉冲宽度为20ns、因此典型值为10ns?

我的客户曾经使用过一些其他栅极驱动 器、这些栅极驱动器还指定了参数"最小脉宽"、如果脉宽小于"最小脉宽"、则输出将持续开启、这不是他们想要的、而是由调制方案引起的。 这就是我询问隔离式栅极驱动器的调制方案的原因。 并非我们的所有隔离式栅极驱动器都具有此类参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    我们的所有隔离式驱动器都使用开关键控(OOK)通过隔离栅传输数字信息。

    正确;10ns 是典型的最小脉宽值、20ns 是最大最小脉宽值。 任何低于最小脉宽值的值都不会影响输出状态。 如果输入脉宽小于最小脉宽值、则输出将保持关闭状态。 由于最小脉冲宽度、不应存在输出持续打开的风险。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    谢谢你。

    那么、我们的其他隔离式栅极驱动器、例如 UCC23513、UCC5320、为什么没有这样的参数呢?

    这是否意味着无论输入脉冲的时间有多短、它都会反射到输出上?

    一些供应商将使用 OSK 进行调制、这两种隔离式栅极驱动器调制方案的优缺点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    UCC21520具有此规格、因为它通常用于需要这些极小脉冲宽度的各种系统。 UCC23513和 UCC5320通常面向 MOSFET 和 IGBT 电源应用、大多数设计人员对此规格不感兴趣。 但是、这两种驱动器都将基于输入滤波器展现某种形式的最小脉宽能力、该滤波器可提高抗噪性和 CMTI。 例如、我们自己的测试显示、UCC23513在27C 时的典型最小脉冲宽度为~23ns。 不过、这会随工艺和温度的变化而变化。

    您能否分享您在此 OSK (输出移位键控?)上找到的信息 调制? 从我所见、其他解决方案使用 OOK 作为其隔离技术、无论是使用电容式还是无电芯变压器技术。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John