This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 ISO7721等数字隔离器中、我们将调制方案指定为 OOK。
我们的隔离式栅极驱动器如何?
和 UCC21520在数据表第1页中指定了"10ns 最小脉宽"。
这是否意味着任何小于10ns 的输入脉冲宽度都不会影响输出状态?
数据表第10页第6.10节。 我们还说过最大最小脉冲宽度为20ns、因此典型值为10ns?
我的客户曾经使用过一些其他栅极驱动 器、这些栅极驱动器还指定了参数"最小脉宽"、如果脉宽小于"最小脉宽"、则输出将持续开启、这不是他们想要的、而是由调制方案引起的。 这就是我询问隔离式栅极驱动器的调制方案的原因。 并非我们的所有隔离式栅极驱动器都具有此类参数。
您好 Howard、
感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。
我们的所有隔离式驱动器都使用开关键控(OOK)通过隔离栅传输数字信息。
正确;10ns 是典型的最小脉宽值、20ns 是最大最小脉宽值。 任何低于最小脉宽值的值都不会影响输出状态。 如果输入脉宽小于最小脉宽值、则输出将保持关闭状态。 由于最小脉冲宽度、不应存在输出持续打开的风险。
如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。
谢谢、此致、
John
您好 Howard、
UCC21520具有此规格、因为它通常用于需要这些极小脉冲宽度的各种系统。 UCC23513和 UCC5320通常面向 MOSFET 和 IGBT 电源应用、大多数设计人员对此规格不感兴趣。 但是、这两种驱动器都将基于输入滤波器展现某种形式的最小脉宽能力、该滤波器可提高抗噪性和 CMTI。 例如、我们自己的测试显示、UCC23513在27C 时的典型最小脉冲宽度为~23ns。 不过、这会随工艺和温度的变化而变化。
您能否分享您在此 OSK (输出移位键控?)上找到的信息 调制? 从我所见、其他解决方案使用 OOK 作为其隔离技术、无论是使用电容式还是无电芯变压器技术。
如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。
谢谢、此致、
John