请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: LM5176
您好!
LM5175可与外部时钟源同步、但数据表规定外部信号的脉冲宽度必须介于75和500ns 之间。 当希望与350kHz 区域中的外部源同步时、这证明了一个问题、因为大多数外部时钟源提供占空比约为50%的输出、这会导致脉宽 ~1、428ns。
您能否建议使用符合脉宽限制的时钟发生器来驱动 LM5175、或采用一种调节外部350kHz @ 50%占空比信号并对其进行整形以适应 LM5175的方法?
谢谢你。
此致、
Tim Warren