This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:外部同步源

Guru**** 2595995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853529/lm5175-external-sync-source

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

LM5175可与外部时钟源同步、但数据表规定外部信号的脉冲宽度必须介于75和500ns 之间。 当希望与350kHz 区域中的外部源同步时、这证明了一个问题、因为大多数外部时钟源提供占空比约为50%的输出、这会导致脉宽 ~1、428ns。

您能否建议使用符合脉宽限制的时钟发生器来驱动 LM5175、或采用一种调节外部350kHz @ 50%占空比信号并对其进行整形以适应 LM5175的方法?

谢谢你。

此致、

Tim Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您考虑使用 LM5175。    您是否有机会改用 LM5176?

    有关同步、请参阅数据表的图22。   请注意、当外部时钟翻转为低电平时、同步去耦电容器将施加负电压、而负幅度随着时钟脉冲宽度的增大而增大。   如果您的脉冲宽度大于建议值、一种简单的解决方案是在 AGND 和 RT 引脚之间放置一个肖特基二极管、并在 RT 引脚上放置阴极、以防止向 RT 引脚施加过多的负电压。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao Xi、

    感谢您对 LM5175脉宽限制原因的解释。 您建议的 LM5176确实更适合我的需求、因此我将切换到该 IC。 谢谢你。

    -Tim