请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430 尊敬的 TI 团队:
我的客户执行 TPS5430 输出 GND 短路测试、他们发现 D2有时会击穿、有时 TPS5430也会损坏。
TPS5430具有过流限制功能、但为什么它仍然会中断。 我客户的原理图如下,应用是24V 转12V,D2 P/N 是 SK34A。
什么可能会损坏 D2和 TPS5430? 谢谢!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.