This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430 Vout 对地短路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820756/tps5430-tps5430-vout-short-to-gnd

器件型号:TPS5430

尊敬的 TI 团队:
  我的客户执行 TPS5430 输出 GND 短路测试、他们发现 D2有时会击穿、有时 TPS5430也会损坏。

  TPS5430具有过流限制功能、但为什么它仍然会中断。 我客户的原理图如下,应用是24V 转12V,D2 P/N 是 SK34A。

  什么可能会损坏 D2和 TPS5430?  谢谢!

谢谢!

   

   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    检查电感器 SAT 电流是否高于 TPS5430的峰值电流限值(规格为5A 典型值、6A 最大值-请参阅数据表的第7页)。

    优化您的组件选择后、我们需要审查您的布局。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim:

      我,客户、他们使用的 L1为22uH、2.9A μ H、因此如果电感器电流不高达6A、当输出对地短路时、可能会损坏 D2和 TPS5430?  您能解释一下原理?

      谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    如果电感器饱和、di/dt 可能会变得非常高、并且电流限制电路可能不会限制在正确的阈值。 尝试使用6A 电感器。

    此致、

    Tim