This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:更新时是否保存 SOH?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853580/ccs-bq40z60-is-soh-saved-when-it-is-updated

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

SOH 或计算得出的数据是在计算时保存的、还是可能与历史值无关? 我正在尝试了解、即使在 BQ40Z60进入关断模式并且与其连接的器件在一段时间内完全关断后、SOH 是否仍能保持精确、然后在器件再次导通时被唤醒。 或者、如果仔细观察、SOH 是否在退出关断后需要一些延迟或周期数才能准确?

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

    如果器件关断后再重新导通、SOH 将不准确。 该器件依赖于所学习的数据、这些数据仅在器件开启时才能确保 SOH 精度。

    谢谢

    Onyx