This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:功耗最小的 LDO

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A66-Q1, TPS709, TPS7B81

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852981/tps7a66-q1-smallest-power-consumption-ldo

器件型号:TPS7A66-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS709TPS7B81

大家好、

客户将 LDO 用于 NB 电池组项目。

它正在寻找尽可能小的封装和低功耗。

"TPS7A66-Q1"是否有功耗更低的器件

Vin 为(3节串联电池组)~15V

输出3.3V 5V 和电流100mA

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于3节电池组、我们有多种选择。 您是否需要汽车级?

    TPS709 提供自动和非自动等级、是一款 IQ 仅为1uA 的30V 器件。

    我们还具有 TPS7A24 当前非自动、但稍后我们可以根据需要创建自动等级版本。

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John ***:

    感谢快速帮助  

    TPS709看起来很有前景、应用适用于笔记本电池组。 无需自动材质等级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John C

    OEM /客户想知道在以下价格中哪一项最具竞争力。

    1. Iout = 150mA
    2. Iout = 50mA (任何建议)
    3. Iout=30mA (任何建议)

    其他 EE 规格与 TPS709相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于30V 电压、TPS709是一个很好的部件。 但是、如果他们正在寻找更新的器件、TPS7B81可能会很有趣。 我们计划发布此版本的非自动等级版本。

    此致、

    John