请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A66-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS709、 TPS7B81
大家好、
客户将 LDO 用于 NB 电池组项目。
它正在寻找尽可能小的封装和低功耗。
"TPS7A66-Q1"是否有功耗更低的器件
Vin 为(3节串联电池组)~15V
输出3.3V 5V 和电流100mA
非常感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户将 LDO 用于 NB 电池组项目。
它正在寻找尽可能小的封装和低功耗。
"TPS7A66-Q1"是否有功耗更低的器件
Vin 为(3节串联电池组)~15V
输出3.3V 5V 和电流100mA
非常感谢您的帮助
尊敬的 John:
对于3节电池组、我们有多种选择。 您是否需要汽车级?
TPS709 提供自动和非自动等级、是一款 IQ 仅为1uA 的30V 器件。
我们还具有 TPS7A24 当前非自动、但稍后我们可以根据需要创建自动等级版本。
请告诉我您的想法。