This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:PCB 散热帮助

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853163/lm340-pcb-heat-sinking-help

器件型号:LM340

我需要在 PCB 上使用24 VDC 电源提供的5V、300mA 电流。  我对 PD 计算和 θ JA 感到困惑。  我将 PD 计算为(24-5) x .3A = 5.7W。 图32 0n LM340数据表显示了安装在2盎司覆铜的1平方英寸上时的最大 PD 与环境温度间的关系、最大功率为3.2 W、这是负环境温度下的最大 PD 与环境温度间的关系。  如果环境温度为25°C、则小于2W。  当最大功耗如此低时、如何获得所需的电流。  我知道我一定会看到这种错误。  有人能帮我理解吗?

谢谢- John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    使用该器件时、需要使用 ThetaJa 和功率耗散估算器件的结温。 不同封装具有不同的 ThetaJA 值、您需要确保系统的环境温度加上使用 PDxTheja 的温升低于125C。  

    明白了吗?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    也许一个真实的例子会有所帮助。  我的电路板上有24V 电压可用。 我需要5V 和300mA。  根据 SLVA118A (eq 11)、 PDmax=(Vin-Vout) x Iout = (24-5) x .3 = 5.7W 。接下来、theta JAmax =(TJ-TA)/PDmax (eq. 7)。  如果我假设环境温度为35C、则(125C-35C)/5.7W = 15.78 C/W  到目前为止、这是正确的吗?  LM340数据表显示、1平方英寸2盎司铜 PCB 上的 LM340 SOT-223封装的 θ JA 为51 C/W 图23)。

    SLVA118A 第6章指出、如果数据表中的 θ JA 小于通过等式7计算得出的 θ JA 最大值、则表示该封页是热可接受的。  那么、这是否意味着我的 θ JA 最大值必须超过51 C/W?  我的 JA 为15.78 C/W  我看不到如何根据上述示例从该稳压器中获得300mA 的电流。  它是1.5A 稳压器。  即使我的环境温度为0 C、θ max 也将为(125-0)/5.7W = 21.9 C/W  这种情况甚至更糟、因此我认为我不明白该怎么做。  请向我展示一个有关如何执行此操作的工作示例。

    谢谢您- John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    您的计算正确、SOT-223封装无法支持您的应用所需的5.7W 功率。 如果您的应用允许、您可能需要在将电压从24V 转换为5V 时创建多个级、以允许热量分布在各个级上。  

    即使使用 LDO 时的额定电流为1.5A、它仍需要满足功率耗散要求、不超过建议的结温。 通常、通过更严格的输入电压和输出电压转换来实现最大电流。  

    此致、  

    Jason Song