我需要在 PCB 上使用24 VDC 电源提供的5V、300mA 电流。 我对 PD 计算和 θ JA 感到困惑。 我将 PD 计算为(24-5) x .3A = 5.7W。 图32 0n LM340数据表显示了安装在2盎司覆铜的1平方英寸上时的最大 PD 与环境温度间的关系、最大功率为3.2 W、这是负环境温度下的最大 PD 与环境温度间的关系。 如果环境温度为25°C、则小于2W。 当最大功耗如此低时、如何获得所需的电流。 我知道我一定会看到这种错误。 有人能帮我理解吗?
谢谢- John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要在 PCB 上使用24 VDC 电源提供的5V、300mA 电流。 我对 PD 计算和 θ JA 感到困惑。 我将 PD 计算为(24-5) x .3A = 5.7W。 图32 0n LM340数据表显示了安装在2盎司覆铜的1平方英寸上时的最大 PD 与环境温度间的关系、最大功率为3.2 W、这是负环境温度下的最大 PD 与环境温度间的关系。 如果环境温度为25°C、则小于2W。 当最大功耗如此低时、如何获得所需的电流。 我知道我一定会看到这种错误。 有人能帮我理解吗?
谢谢- John
您好 Jason、
也许一个真实的例子会有所帮助。 我的电路板上有24V 电压可用。 我需要5V 和300mA。 根据 SLVA118A (eq 11)、 PDmax=(Vin-Vout) x Iout = (24-5) x .3 = 5.7W 。接下来、theta JAmax =(TJ-TA)/PDmax (eq. 7)。 如果我假设环境温度为35C、则(125C-35C)/5.7W = 15.78 C/W 到目前为止、这是正确的吗? LM340数据表显示、1平方英寸2盎司铜 PCB 上的 LM340 SOT-223封装的 θ JA 为51 C/W 图23)。
SLVA118A 第6章指出、如果数据表中的 θ JA 小于通过等式7计算得出的 θ JA 最大值、则表示该封页是热可接受的。 那么、这是否意味着我的 θ JA 最大值必须超过51 C/W? 我的 JA 为15.78 C/W 我看不到如何根据上述示例从该稳压器中获得300mA 的电流。 它是1.5A 稳压器。 即使我的环境温度为0 C、θ max 也将为(125-0)/5.7W = 21.9 C/W 这种情况甚至更糟、因此我认为我不明白该怎么做。 请向我展示一个有关如何执行此操作的工作示例。
谢谢您- John