Other Parts Discussed in Thread: TPS2511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2511 大家好、
ILIM_SET 为2A (Riset 为24.9K)、但 Android 手机和 I 手机只能灌入0.8A 电流、iPad 只能灌入1.3A 电流。
我们的客户使用原始电缆、TPS2511输出端的电压为5.5V。
请帮您检查一下、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果 TPS2511输出的电流过低、则可能是所连接的器件仅拉您看到的电流。 被充电的器件可以上拉至特定的最大值、但根据其充电期间的位置、它们可能不会拉太多电流。
如果您观察 DP/DM 引脚、您是否看到器件位于分压器2中?
此外、为了实现器件的峰值性能、可以对原理图进行一些更改:
- EN 需要一个100k 的上拉电阻器、因为它是漏极开路
- OUT 需要至少22uF 的电容
谢谢、
Emma