This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:便携式器件不能将电流调节为电流限制设置

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853411/tps2511-portable-device-can-not-sick-current-as-current-limit-setting

器件型号:TPS2511

大家好、

ILIM_SET 为2A (Riset 为24.9K)、但 Android 手机和 I 手机只能灌入0.8A 电流、iPad 只能灌入1.3A 电流。

我们的客户使用原始电缆、TPS2511输出端的电压为5.5V。

请帮您检查一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TPS2511输出的电流过低、则可能是所连接的器件仅拉您看到的电流。 被充电的器件可以上拉至特定的最大值、但根据其充电期间的位置、它们可能不会拉太多电流。  

    如果您观察 DP/DM 引脚、您是否看到器件位于分压器2中?

    此外、为了实现器件的峰值性能、可以对原理图进行一些更改:

    - EN 需要一个100k 的上拉电阻器、因为它是漏极开路

    - OUT 需要至少22uF 的电容

    谢谢、

    Emma