This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853477/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

我使用的是 UCC28780 PWM 控制器。

是否可以将此控制器用于20V 输入 直流?

我需要改变什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egon、

    UCC28780设计用于在离线应用中实现零电压开关。  我不确定这是适合您的正确拓扑。  但是、我们有许多参考设计、可能是您的降压规格。  您可以在以下链接中找到这些设计。

    您只需输入输入您的输入和输出功率要求、它就会搜索 TI 参考设计数据库以查找适合您需求的设计。

    如果不存在、有许多工具可以帮助您完成设计过程。

    对于20V 输入、您的设计似乎不需要隔离、可以使用降压转换器来完成。

    如果您在 TI 数据库中找不到设计、请告知我们、我们将帮助您找到正确的方向。

    此致、