请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 我使用的是 UCC28780 PWM 控制器。
是否可以将此控制器用于20V 输入 直流?
我需要改变什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Egon、
UCC28780设计用于在离线应用中实现零电压开关。 我不确定这是适合您的正确拓扑。 但是、我们有许多参考设计、可能是您的降压规格。 您可以在以下链接中找到这些设计。
您只需输入输入您的输入和输出功率要求、它就会搜索 TI 参考设计数据库以查找适合您需求的设计。
如果不存在、有许多工具可以帮助您完成设计过程。
对于20V 输入、您的设计似乎不需要隔离、可以使用降压转换器来完成。
如果您在 TI 数据库中找不到设计、请告知我们、我们将帮助您找到正确的方向。
此致、