主题中讨论的其他器件: TPS54627、 BQ25882、 BQ25883、 BQ25886
我正在考虑使用 BQ25887为我的2S 锂聚合物电池组充电。
我希望将电池平衡、过压和欠压保护整合到我们为该项目设计的 PCB 中。
对于该系统、什么是良好的欠压保护器? (Lipo 将直接连接到电压稳压器 TPS54627、该稳压器将为微控制器供电、伺服系统有时消耗高达2A 的电流)由于许多电池保护器都附带电池平衡功能、BQ25887是否需要包含该功能?
JD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在考虑使用 BQ25887为我的2S 锂聚合物电池组充电。
我希望将电池平衡、过压和欠压保护整合到我们为该项目设计的 PCB 中。
对于该系统、什么是良好的欠压保护器? (Lipo 将直接连接到电压稳压器 TPS54627、该稳压器将为微控制器供电、伺服系统有时消耗高达2A 的电流)由于许多电池保护器都附带电池平衡功能、BQ25887是否需要包含该功能?
JD
JD、
电池平衡系统设计用于终端用户能够独立交换两节电池的应用、这两节电池可能会混合匹配电池。 在这些情况下、电池保护器有时包含在单节电池组中、而不是终端设备中、电池平衡由充电器而不是保护器执行。 考虑到这一点、您能告诉我您的应用的更多信息吗? BQ2588X 器件的整个系列、另一个器件可能是更好的选择。
对于电池保护器、我们不建议 为 BQ25887使用特定的电池保护器、因为这取决于您的电池和整体设计。 我建议查看 TI.com 上的参数搜索、查找一些与您的系统兼容的器件、并创建一个新的 E2E 主题、征求电池保护器团队的建议。
谢谢、
Ricardo
您好、Ricardo、
我的团队和我正在为机器人假肢手设计 PCB。 我们希望能够插入 USB 并让 PCB 为锂聚合物7.4V 2S、1300mAh 电池组充电。 我们希望 PCB 的组件平衡电池并防止其受到过压和欠压的影响。
从本质上讲、我们希望细胞受到良好的监测和稳定、因为它们将处于假体中并附着在某人身上。 我们不需要与微控制器连接任何接口、尽管这在未来可能会很好-温度监控也是如此。
电池将直接输出到电压稳压器(TPS54627)、因为我们的所有伺服和传感器都在5V 电压下运行。 任何建议都很有用、但我会尝试更多地了解选项。 不知道在哪个芯片上包含什么、我们需要多少芯片等
谢谢、
JD
JD、
单个电池是否可拆卸? 还是单个集成的2S 电池组? 如果我理解正确、您会说它是一个集成电池组。 在本例中、我将让保护 IC 处理电池平衡。
该系列中的其他升压充电器是 BQ25882/BQ25883、它们是两个采用不同封装的主机控制器件、也是独立(无 MCU) BQ25886。 这三种备选方案的一个优势是具有电源路径管理。 如果电池损坏或深度耗尽、用户仍可以在连接到 USB 电源时操作系统。 这是通过将一个单独的引脚标记为 SYS 来实现的、此引脚可保持一个最小系统电压。 您可以将 TPS54627连接到 SYS 引脚、将电池连接到 BAT 引脚。
由于您对温度数据和其他参数感兴趣、我建议使用 BQ25882/BQ25883、因为它们具有集成的 ADC、可监控各种参数、包括可通过 I2C 发送到 MCU 的电池热敏电阻读数。
谢谢、
Ricardo