This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:放电保护器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, TPS54627, BQ25882, BQ25883, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853255/bq25887-discharge-protector

器件型号:BQ25887
主题中讨论的其他器件: TPS54627BQ25882BQ25883BQ25886

我正在考虑使用 BQ25887为我的2S 锂聚合物电池组充电。

我希望将电池平衡、过压和欠压保护整合到我们为该项目设计的 PCB 中。  

对于该系统、什么是良好的欠压保护器? (Lipo 将直接连接到电压稳压器 TPS54627、该稳压器将为微控制器供电、伺服系统有时消耗高达2A 的电流)由于许多电池保护器都附带电池平衡功能、BQ25887是否需要包含该功能?

JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    电池平衡系统设计用于终端用户能够独立交换两节电池的应用、这两节电池可能会混合匹配电池。 在这些情况下、电池保护器有时包含在单节电池组中、而不是终端设备中、电池平衡由充电器而不是保护器执行。 考虑到这一点、您能告诉我您的应用的更多信息吗? BQ2588X 器件的整个系列、另一个器件可能是更好的选择。

    对于电池保护器、我们不建议 为 BQ25887使用特定的电池保护器、因为这取决于您的电池和整体设计。 我建议查看 TI.com 上的参数搜索、查找一些与您的系统兼容的器件、并创建一个新的 E2E 主题、征求电池保护器团队的建议。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我的团队和我正在为机器人假肢手设计 PCB。 我们希望能够插入 USB 并让 PCB 为锂聚合物7.4V 2S、1300mAh 电池组充电。 我们希望 PCB 的组件平衡电池并防止其受到过压和欠压的影响。  

    从本质上讲、我们希望细胞受到良好的监测和稳定、因为它们将处于假体中并附着在某人身上。 我们不需要与微控制器连接任何接口、尽管这在未来可能会很好-温度监控也是如此。

    电池将直接输出到电压稳压器(TPS54627)、因为我们的所有伺服和传感器都在5V 电压下运行。 任何建议都很有用、但我会尝试更多地了解选项。 不知道在哪个芯片上包含什么、我们需要多少芯片等


    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    单个电池是否可拆卸? 还是单个集成的2S 电池组? 如果我理解正确、您会说它是一个集成电池组。 在本例中、我将让保护 IC 处理电池平衡。  

    该系列中的其他升压充电器是 BQ25882/BQ25883、它们是两个采用不同封装的主机控制器件、也是独立(无 MCU) BQ25886。 这三种备选方案的一个优势是具有电源路径管理。 如果电池损坏或深度耗尽、用户仍可以在连接到 USB 电源时操作系统。 这是通过将一个单独的引脚标记为 SYS 来实现的、此引脚可保持一个最小系统电压。 您可以将 TPS54627连接到 SYS 引脚、将电池连接到 BAT 引脚。

    由于您对温度数据和其他参数感兴趣、我建议使用 BQ25882/BQ25883、因为它们具有集成的 ADC、可监控各种参数、包括可通过 I2C 发送到 MCU 的电池热敏电阻读数。

    谢谢、

    Ricardo