This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:有关 UCC27324规格的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820667/ucc27324-question-about-the-spec-of-ucc27324

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件: UCC27524

大家好、

   我的客户希望将 MAQ4124 (Vcc>=12V 和 IDD <2mA)用于超声波流量计应用、我发现 ucc27324与之引脚相同。 您能否帮助我告诉我有什么关键区别或注意事项? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Zhengquan、  

    感谢您帮助推广我们的车手、我叫 Mamadou Diallo、是高功率车手团队的 AE。  

    MAQ 器件看起来像是一款汽车级双通道低侧驱动器、建议的工作条件高达20V、峰值驱动电流额定值为+/-3A。  

    下面是我们等效的 P2P 交叉点。 请注意、UCC27524具有可保持悬空的 EN (用于引脚1和8)、从而使其与 UCC27324兼容。 我提到 UCC27524是因为它具有更宽的电源范围和更好的计时特性(上升/下降时间、传播延迟以及更宽的工作温度范围。

      UCC27524A1-Q1 UCC27324-Q1 MAQ4124
    通道数(#) 2. 2. 2.
    电源开关 MOSFET MOSFET MOSFET
    IGBT
    GaNFET
    峰值输出电流(A) 5. 4. 3.
    输入 VCC (最小值)(V) 4.5. 4.5. 4.5.
    输入 VCC (最大值)(V) 18 15. 20.
    上升时间(ns) 7. 20. 11.
    下降时间(ns) 6. 15. 11.
    输入阈值 CMOS CMOS CMOS
    TTL TTL TTL
    传播延迟(ns) 13. 25 60
    功能 使能引脚 双路同相输出 双路同相输出
    迟滞逻辑 迟滞逻辑
    额定值 自动 自动 自动
    工作温度范围(C) -40至140 -40至125 -40至140
    封装组 MSOP-PowerPAD | 8. MSOP-PowerPAD | 8. SOIC-PowerPAD | 8.
    PDIP | 8. PDIP | 8.  
    SOIC | 8. SOIC | 8.  
    SON | 8.    

     

    我将通过电子邮件与您联系、以帮助您进一步把握这一机会并确保 DIN。

    同时、如果这解决了您的问题、请按绿色按钮;如果您有其他非专利问题、请在该主题上进一步发帖。

    此致、

    -Mamadou