Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC27524
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27324 主题中讨论的其他器件: UCC27524
大家好、
我的客户希望将 MAQ4124 (Vcc>=12V 和 IDD <2mA)用于超声波流量计应用、我发现 ucc27324与之引脚相同。 您能否帮助我告诉我有什么关键区别或注意事项? 非常感谢!
此致
正泉路