尊敬的团队:
我正在试验适合我们应用的 BQ25601充电器 IC。 我现在遇到的问题之一是防止输出电压降至3.5V 以下(取决于电路板型号的蜂窝无线电模块需要3.2或3.5V)我非常灵活地使用这些解决方案、 但尝试尽可能使用我现在拥有的设备。
我提出了以下内容:
1) 1)通过外部直流/直流转换器(最简单的转换器)升高 VSYS 上的电压
2) 2)当 SYS 降至3.5V 以下时、将其关闭。 BQ25601是否允许更改 SYS 关断时的电压? 现在、在我的测试设置中、它大约为2.5V。
3) 3)将另一个充电器 IC 与输出升压转换器配合使用、或者、如果2不适用于可变关断电压。 您是否会推荐具有此类功能的器件作为替代产品?
有关我们应用的更多背景信息、请访问: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/820080 和 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/818365
此致、
Krzysztof Kondratowicz。