This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:在 SYS 将关闭时更改最小电池电压。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820510/bq25601-changing-minimum-battery-voltage-when-sys-will-shut-down

器件型号:BQ25601

尊敬的团队:

我正在试验适合我们应用的 BQ25601充电器 IC。 我现在遇到的问题之一是防止输出电压降至3.5V 以下(取决于电路板型号的蜂窝无线电模块需要3.2或3.5V)我非常灵活地使用这些解决方案、 但尝试尽可能使用我现在拥有的设备。
我提出了以下内容:

1) 1)通过外部直流/直流转换器(最简单的转换器)升高 VSYS 上的电压

2) 2)当 SYS 降至3.5V 以下时、将其关闭。 BQ25601是否允许更改 SYS 关断时的电压? 现在、在我的测试设置中、它大约为2.5V。

3) 3)将另一个充电器 IC 与输出升压转换器配合使用、或者、如果2不适用于可变关断电压。 您是否会推荐具有此类功能的器件作为替代产品?

有关我们应用的更多背景信息、请访问: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/820080 和 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/818365

此致、

Krzysztof Kondratowicz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzysztof、

    只要连接了良好的适配器/输入源、VSYS 就会保持在 SYS_MIN 以上、这可以设置为3.7V。我假设您正在询问如何在仅电池模式下将 VSYS 保持在3.5V 以上?

    关于2)、无法更改此值、因为它是一个大约为2.5V 的固定阈值、与您的观察结果相匹配。 当 VBAT 降至低于如下所示的电池电量耗尽阈值时、BATFET 关闭并将系统与电池断开。

    您可以尝试的另一件事是监控 VSYS。 如果 VSYS 在一定的预定时间长度内下降到3.5V 以下、那么您可以让主机通过 I2C 禁用 BATFET、从而将系统与电池断开、而无需使 VBAT 下降到电池电量耗尽阈值以下。

    关于3)、我认为使用不同的充电器 IC 不会解决您的问题。 如果未连接适配器、则转换器将不会切换(忽略 OTG 模式、这是一个单独的主题)。 因此、充电器无法将 VSYS 调节到高于 VBAT 的水平。 相反、VSYS 只能高至 VBAT 减去 BATFET 上的压降。 无论充电器使用传统、混合或 NVDC 拓扑、都是如此、如以下文章所述。 在仅电池模式下、VSYS 无法调节至高于 VBAT。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/archive/2016/09/19/understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies

    此致、

    Angelo