This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:使用 TPS62840时的电池电压测量

Guru**** 2527380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840, TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853257/tps62840-battery-voltage-measurement-while-using-tps62840

器件型号:TPS62840
主题中讨论的其他器件: TPS62745

我们使用2节3V 串联电池(6V)作为 TPS62840的输入、并将输出编程为3.1V。 我们还想监控电池电压。 无需测量单个电池电压。 主要标准是具有低 IQ 电流。 因为器件由电池供电。 是否有任何具有低 IQ 的 IC 可用于测量电池电压或6V?

电池化学: 锂二氧化锰(LiMnO2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    我想您想要 TPS62745中的"输入电压开关"吗?  以下是几年前我写过的有关该功能的技术文章: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/smartgrid/archive/2015/06/30/enabling-long-life-in-dual-coin-cell-powered-meters

    如果 IQ 过高、您可以通过较低 Iq TPS62840以分立方式实现相同的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。 这篇文章确实非常有用。 遗憾的是、我们无法使用 TPS62745、因为它具有高 IQ 电流。 据我了解、输入电压应用于单独的引脚、用于分压的电阻器应以分立方式完成。

    在我们的案例中、将分立式晶体管/MOSFET 与电阻器一起使用是一种方法。 您是否建议在 MCU 的 ADC 引脚之前使用运算放大器?

    此致

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴文章对我有所帮助。  是的、您可以对分立式组件执行相同的操作。

    您不需要运算放大器。  您应该能够调整分压器、以便为 ADC 的输入提供正确的增益/衰减。  运算放大器也会消耗额外的电流。