主题中讨论的其他器件: TPS62745
我们使用2节3V 串联电池(6V)作为 TPS62840的输入、并将输出编程为3.1V。 我们还想监控电池电压。 无需测量单个电池电压。 主要标准是具有低 IQ 电流。 因为器件由电池供电。 是否有任何具有低 IQ 的 IC 可用于测量电池电压或6V?
电池化学: 锂二氧化锰(LiMnO2)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ashok、
我想您想要 TPS62745中的"输入电压开关"吗? 以下是几年前我写过的有关该功能的技术文章: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/smartgrid/archive/2015/06/30/enabling-long-life-in-dual-coin-cell-powered-meters
如果 IQ 过高、您可以通过较低 Iq TPS62840以分立方式实现相同的电路。