This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:标称电源电压和阈值电压

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853041/tps3808-nominal-supply-voltage-and-threshold-voltage

器件型号:TPS3808

大家好、

我计划使用 TPS3808G25、但会为其提供3.3V 电压。可以吗? 标称电源电压为2.5V、但我想3.3V 也应该正常。

请告诉我。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TPS3808的任何及所有型号均可在 VDD 或独立感应时处理高达6V 的电压。 因此3.3V 没有问题

    Marcoo。