请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件: BQ76930
尊敬的 所有人
我使用 bq7963000 + bq78350-R1器 件、bq78350-R1的2.5V 电源来自 bq7693000的 REGOUT 引脚。
当我在湿度为60度和90%的环境中测试电路板时、168小时后、我发现有四块包含六块电路板的电路板、bq78350-R1无法正常工作、 bq7693000器 件非常热、我发现 REGOUT 引脚仅为0.9V、正常电压为2.5V。
1.您 是否遇到过类似的问题? 如何 解决此问题?
2.如果您没有 遇到、您能告诉 我们在 bq78350-R1上会导致此问题的条件是什么?