This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1器件中存在问题。

Guru**** 2611025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853056/bq78350-r1-there-is-a-problem-in-the-bq78350-r1-device

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的 所有人

    我使用 bq7963000 + bq78350-R1器 件、bq78350-R1的2.5V 电源来自 bq7693000的 REGOUT 引脚。

    当我在湿度为60度和90%的环境中测试电路板时、168小时后、我发现有四块包含六块电路板的电路板、bq78350-R1无法正常工作、 bq7693000器 件非常热、我发现 REGOUT 引脚仅为0.9V、正常电压为2.5V。

    1.您 是否遇到过类似的问题? 如何 解决此问题?

    2.如果您没有 遇到、您能告诉  我们在 bq78350-R1上会导致此问题的条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ76930的 REGOUT 为 BQ78350-R1供电。 如果 REGOUT 变为低电平、BQ78350-R1将断电。

    REGOUT 可在电流限制开启之前提供大约40mA 的电流。 在您的测试过程中、您会发现这种情况。 电路板上的某些东西可能会导致从 REGOUT 中拉出的电流过大(电路板上的水分可能会导致电流路径)。 BQ78350-R1使用非常小的电流、因此这不会导致问题。

    我们以前从未见过这个问题。 如果 BQ76930在循环通电后恢复、则可能是您观察到的稳压器的电流限制。

    此致、

    Matt