This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:使用 TPS54360的重负载问题参考设计

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818662/tps54360-problem-with-heavy-load-using-tps54360-reference-design

器件型号:TPS54360

您好、TI 团队

我是 Trong、我们的硬件团队在使用 TPS54360参考设计时遇到了电源问题。

我们使用与上述相同的电源电路设计了10多个 PCB。 其中一些工作正常、而另一些则不工作。

现象:重负载开始连接时会出现强烈振荡(下图)、这会影响使用+5V 电源线的所有电路。

测试完成后、我找出了 TPS54360的 SW 引脚和 COMP 引脚引起的这个问题。

使用具有 TPS54360的 PCB 进行测试效果良好:

通道1 (黄色):COMP 引脚处的钳位电压。

通道2 (粉色):SW 引脚上的开关波形。

  • 轻负载:

  • 重负载:

使用 TPS54360有问题的 PCB 进行测试:

通道1 (黄色):COMP 引脚处的钳位电压。

通道2 (粉色):SW 引脚上的开关波形。

当我打开重负载时、COMP 电压和 SW 波形没有变化。 我猜 TPS54360会保持在脉冲跳跃 Eco-mode。

我尝试删除 TPS54360并重新焊接全新器件 TPS54360、将 C88从33pF 更改为39pF (与参考设计完全相同)、但我仍然收到相同的问题。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Trong、

    当转换器以 CCM 模式运行时(即轻负载水平下的较高负载)、您可以检查负载瞬态响应。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy

    非常感谢您的快速回复。

    仔细阅读 TPS54360的数据表后、我认识到 TPS54360具有电流感应和控制峰值开关电流

    正如我在第一篇帖子中提到的、我认为 TPS54360引起的问题无法从脉冲跳跃 Eco-mode 中逃逸。 (使用示波器连接重负载时、我检测到这一原因)

    然后、我决定将电源误差 PCB 上的电感器更改为新的器件、这个问题得到了解决。 现在、我的所有电源误差 PCB 都正常工作、我只做一个更改:将电感器从部件:DR1050-8R2-R 更换部件:7447797820 (全新部件:DR1050-8R2-R 也解决了此问题)

    您能否向我展示某些部件(DR1050-8R2-R)导致此电源错误的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Trong、

    是的、TPS54360具有峰值电流模式控制架构(具有常见的跨导误差放大器、斜率补偿和 PWM 比较器)。

    请注意、Eaton 电感器的饱和电流有点低(5A)。 通常、电感器的 SAT 电流应高于转换器的峰值电流限制阈值、在本例中为5.5A 典型值、6.8A 最大值(请参阅数据表第7页)。 建议选择 SAT 电流大于7A 的电感器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的解释对我很有帮助。

    我的问题已经解决、我们现在可以结束这个话题。

    非常感谢 Timothy 先生