Other Parts Discussed in Thread: LMG1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210 有关我们使用 LMG1210的快速问题。 目前、我们将 NC 引脚(11和15)路由到器件的开关节点(连接到 HS)、因此它们不会悬空。 数据表显示它们不是内部连接的、但我只是想确保这些引脚不会受到高电压的影响。 我注意到示例布局也没有将这些连接到任何设备,因此我想确保我们的用例不会出现问题。