This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:NC 引脚悬空-高压暴露

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820197/lmg1210-nc-pins-floating---high-voltage-exposure

器件型号:LMG1210

有关我们使用 LMG1210的快速问题。 目前、我们将 NC 引脚(11和15)路由到器件的开关节点(连接到 HS)、因此它们不会悬空。 数据表显示它们不是内部连接的、但我只是想确保这些引脚不会受到高电压的影响。 我注意到示例布局也没有将这些连接到任何设备,因此我想确保我们的用例不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    没关系。 封装内部没有与这些焊盘的内部连接。

    请按绿色按钮让我们知道此问题已解决。