This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:辐射 EMC 问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819689/tps65131-q1-radiated-emc-issue

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

尊敬的团队:

我的客户使用该器件、当他们测试辐射 EMC 时、该器件发生故障。 Vin=5V、Vout1=10V、Vout2=-10V、Ioad Current=10mA。

1.44M 频率点超出 EMC 测试辐射发射中的标准。 通过使用近场探头进行测试、确定它由65131电路生成、负相电源开关的波形在示波器上具有尖峰。 添加了 RC 缓冲器电路、但结果没有改善。 您能帮助提供此频率的操作校正或解决方案吗?  

测试 EMC 时、客户将0欧姆电阻器更改为磁珠;

当使用 近场探针测试波形时、客户也进行了如下一些更改、

1. 分别增加正负输出端子的负载,电阻器并联从1k 变为31k;

2. 将2个电感器从4.7uH 更改为6.8uH (TDK:SPM5030T-5R6M-Hz);

正 负输出分别与560pF 电容器并联;

4.增加与负方向二极管并联的缓冲电路,即20R、680pF;

开关频率为1.38MHz。 EMC 测试结果如下所示、

SW 波形(L=4.7uH)

SW 波形(L=6.8uH)

负相位输出噪声

近场探头测试

原理图如下所示、

布局为六层、第一层如下图所示、

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于7/17/19之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    7/17太晚了,这一案件很紧急。 今天、您能帮您解决这个问题吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    降低开关转换器中的 EMI 可能需要以下组合:

    -用于减少高脉动电流环路面积的布局:

    在用于 VPOS 的 TPS65131升压转换器中,高脉动电流环路由内部升压开关(引脚1,24)、D6700和输出电容 C6707、C6720、C6706组成。 因此、应优化布局以尽可能减小此环路面积。

    对于 TPS65131中的反相降压/升压转换器、高脉动电流流经输入电容器 C6700并流经输入(引脚5、6)、在器件内部切换、D6701和输出电容器 C6710、C6721、C6711。 应优化布局、以尽可能减小此环路所封闭的面积。

    -如果需要、可在 SW 节点处使用缓冲电路或肖特基二极管来减少振铃和过冲。

    -输入和输出端的高频电容器(0.1uF、0.01uF)以及输入/输出端用于减少纹波的大容量电容:与升压转换器中的 C6720并联、与反相降压/升压转换器中的 C6710并联。

    -未中断的实心接地平面。 根据我的经验、从 EMI 的角度来看、信号和电源接地的单板级接地层优于仅在一点连接的隔离式信号和电源接地。

    我希望其中一些建议会有所帮助。 EMI 是系统级问题、我们只能提供一般准则。 许多实验需要在实时测试中运行、以查看什么有用、什么不有用。 不幸的是,我无法提出任何快速解决办法。

    此致、

    辽卡特