This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600V3EVM:LMZM23600V3SILT (压降)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819780/lmzm23600v3evm-lmzm23600v3silt-voltage-dip

器件型号:LMZM23600V3EVM
主题中讨论的其他器件:LMZM23601

您好 TI;

 我们将使用 LMZM23600V3SILT 或 LMZM23601V3SILT 生成3.3V 电压轨。

 这些是我们的主要要求:

  1. 电源 PWA 应提供3.3VDC +10%/-5%电压轨、工作电流范围为0mA 至200mA。
  2. 3.3VDC 电压轨的压降不应超过20%、瞬时输出电流为600mA、持续100uSec

由于我们将在200mA 下工作、因此我们希望使用500mA 版本 (LMZM23600V3SILT)。

问题是 LMZM23600V3SILT 能否 满足上述要求2?

此致;

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您的输入电压范围是多少? 我需要根据 LMZM23600V3SILT 数据表检查您是否有可能达到高侧或低侧电流限制规格。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy;

     我要附上一张图片、其中显示了我们的最坏情况(BATPOS 是 LMZM2360XV3SILT 的输入电压)。 在此图中、BATPOS 为~5V、可在短时间内低至4V。

     "3.3V"信号是 LMZM23601 EVM 的输出、在我们的应用中工作时看起来完全稳定。

        LMZM2360XV3的输入可以达到8.5V 时、我们还有一些其他情况。

    在该测试中、我们使用 了 LMZM23601V3SILT、但如前所述、我们希望使用 (LMZM23600V3SILT)。 因为标称电流消耗永远不会超过200mA。

    此致;

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否期望在导通期间200mA 持续负载电流的瞬时电流为600mA?

    您的输入电压范围为4V - 8.5V。 我根据 所附应用手册中的公式2计算了电感器纹波电流 、假设效率为90%、纹波电流应为0.298A。 在200mA 负载下、使用 LMZM23600V3不会产生任何峰值电流限制。

    1. 我希望 LMZM23600V3能够为0mA 至200mA 电流提供必要的输出电压调节+10%/-5%电压轨。
    2. 图46显示了24VIN 至3.3VOUT 在500mA 满负载、压降约为10mV 时的瞬态响应。 对于 LMZM23600V3、您要求的电压骤降小于3.3V (即0.6V 压降)的20%、这不应成为问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy;

     感谢您快速而清晰的回答。

     600mA 的 100uSec 下降更有可能在 打开期间或 意外事件(例如突然插入或电源干扰)期间发生。

    此致;

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的澄清。

    我认为这不是问题。 即使在瞬态负载条件下电感器纹波增加到600mA 瞬时电流上、也不应触发器件的高侧电流限制。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Jimmy。

    另一个问题、只是为了澄清;如果我不使用 PGOOD 信号、能否将其保持在未连接状态?

    此致;

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、PGOOD 引脚是开漏输出、可以保持未连接状态。

    此致、

    Jimmy