主题中讨论的其他器件:LMZM23601
您好 TI;
我们将使用 LMZM23600V3SILT 或 LMZM23601V3SILT 生成3.3V 电压轨。
这些是我们的主要要求:
- 电源 PWA 应提供3.3VDC +10%/-5%电压轨、工作电流范围为0mA 至200mA。
- 3.3VDC 电压轨的压降不应超过20%、瞬时输出电流为600mA、持续100uSec。
由于我们将在200mA 下工作、因此我们希望使用500mA 版本 (LMZM23600V3SILT)。
问题是 LMZM23600V3SILT 能否 满足上述要求2?
此致;
Luis