This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:LM76003-Q1对开关频率2MHz 的输入电压有疑问?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816404/lm76003-q1-lm76003-q1-question-about-the-input-voltage-of-switching-frequency-2mhz

器件型号:LM76003-Q1

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LM76003-Q1。

我有疑问。


(__LW_AT__情况)
我尝试以2MHz 的开关频率运行。

(关于数据表)
因为 LM76003-Q1的 TON-MIN 为65ns (典型值)和95ns (最大值)。

如果您尝试在 VIN = 36V 时输出 VOUT = 5V、则无法保证在 Fsw = 2MHz 时生成 VOUT。

但请看图 (SNVSAU3A) P32的第30部分。
有一个效率的数据表图、并且还描述了 VIN = 48V 的情况。

(问题)
问题1.
IC 能否在输入电压= 36V、输出电压= 5V、Fsw = 2MHz 的条件下运行?

问题2.
当 V OUT = 5V、f SW = 2MHz 时、最大输入电压是多少?

问题3.
图30中所述的图

无论自动模式或强制 PWM 模式如何、
如果 VIN 上升36V~48V、它会自动运行在脉冲跳跃或 PFM 模式下、并且5V 输出电压是否可以?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我的理解是稳压将保持在5V。 基于65ns 的 Ton (min)、该值设置了一个最小可控占空比 D = 65ns/500ns = 0.13。 忽略功率级压降、这会导致输入电压为5/0.13 = 38V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy Hegarty:


    非常感谢您的回复。

    我可以提出一个添加问题吗?

    问题4.
    是否可以输出数据表图30中所述的48V 输入电压和5V 输出电压?

    因为您的答案是、占空比0.13的输入电压为38V、我添加了一个问题。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    是的、频率将折返以保持输出 调节。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy Hegarty:

    非常感谢您的回复。

    我理解您的答案。
    我可以请求这件事吗?

    数据表图30中是否提到过折返模式功能?
    (__LW_AT__Ex:FSW=2200kHz、具有折返模式功能)

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    未具体提及、但我的理解是、为了保持基于最小导通时间规格的输出调节、将会发生 FSW 降低。

    此致、

    Tim