尊敬的支持成员:
我的客户使用了 LM76003-Q1。
我有疑问。
(__LW_AT__情况)
我尝试以2MHz 的开关频率运行。
(关于数据表)
因为 LM76003-Q1的 TON-MIN 为65ns (典型值)和95ns (最大值)。
如果您尝试在 VIN = 36V 时输出 VOUT = 5V、则无法保证在 Fsw = 2MHz 时生成 VOUT。
但请看图 (SNVSAU3A) P32的第30部分。
有一个效率的数据表图、并且还描述了 VIN = 48V 的情况。
(问题)
问题1.
IC 能否在输入电压= 36V、输出电压= 5V、Fsw = 2MHz 的条件下运行?
问题2.
当 V OUT = 5V、f SW = 2MHz 时、最大输入电压是多少?
问题3.
图30中所述的图
无论自动模式或强制 PWM 模式如何、
如果 VIN 上升36V~48V、它会自动运行在脉冲跳跃或 PFM 模式下、并且5V 输出电压是否可以?
最恰当的考虑。
Bob Lee。