This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:57V 输入对应的 CC/CV 最大电压 CC

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431, LM431, LM5117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819345/lm5117-cc-cv-maximum-voltage-cc-for-57-v-input

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:TL431TLV431LM431

您好!  

这是基于之前的帖子(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/816723/3022232#3022232)构建的、但我想在20V-45V 范围内构建一个恒定的6A 转换器。 我将此应用手册用作我的模板 http://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf。  

从上一篇文章的帮助中、我能够让我的转换器在大约20-40V 的电压下提供稳定的6A 输出、但是转换器在40-45V 之间失去了稳定性。 最初、我的 R16 = 127K (如下所示)可保持稳定性、但导致转换器在33V 左右进入 CV 模式。 将 R16提升至150k 时、转换器将 CC 模式保持在40V、但在上述情况下会失去稳定性。 我的问题是、我刚刚达到转换器上的限值、因为300kHz 时的占空比可能会上升到87%、也可能是其他原因。

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    听起来您正在取得一些进展。  在57V IN 和45V OUT 下、我计算出~700ns 的关断时间。  最小强制关断时间通常为320ns、因此我认为没有问题。

    您能否共享针对您所看到的最新问题进行测试的最新原理图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是肯定的进展。 我之前使用的负载实际上没有提供固定电阻、并且增加了不稳定性。 我将其替换为功率电阻器、并获得更好的结果。

    我随附了一个当前原理图的 pdf、其中包含了当前的大多数组件值。 我在输入和输出端都有大约230uF 的电容(30uF 陶瓷电容200uF 电解电容) e2e.ti.com/.../sch_5F00_r1bu.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    电感器的值是多少?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器为33uH  

    https://www.coilcraft.com/xal1510.cfm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否尝试将 Rramp 从392k 降低到200k。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将 Rramp 降低到200k、似乎使它更加不稳定。 现在、任何大于3欧姆负载的东西和转换器都会变得不稳定。  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请重新安装392k。  您能否获取 VSW 节点的示波器截图。   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已重新安装392k、与以前一样、它在高达40ish V 的电压下变得稳定  

    负载范围= 5 Ω

    6欧姆的范围  




    6.5欧姆的范围  




    7欧姆范围第1部分  



    7欧姆范围第2部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    (抱歉、编辑了) 我在周期估算上出错。

    对我来说、它对我来说不像是不稳定?  看起来是什么导致 DON 被截断的?  您能否使用开关节点测量电感器电流?  提起电感器并置于电流环路中。

    希望这对您有所帮助?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RT 当前设置为24.9k 欧姆。 我不确定您要在哪种范围内获得400kHz 频率。 我看到的第一张示波器照片显示了5us 的周期(200kHz Fsw)、示波器还在测量右侧的频率、显示了205kHz 的 Fsw。  

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉、我在您阅读之前尝试了编辑、请参阅上面的内容。   

    另外、您能告诉我您使用的是什么电解质吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 Jason、

    我刚发现了什么?

    是否可以确认您使用的是 TLV431而不是 TL431?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出上有3倍100uF 100V 电压  

    我认为这是数据表。  
    http://www.farnell.com/datasheets/2100048.pdf?_ga=2.86228892.547317813.1562883869-1811402157.1562883869






     使用的是 TL431 https://www.digikey.com/product-detail/en/TL431IDBVR/296-10187-1-ND/380580/?itemSeq=296215596。 除了基准电压之外、TL431和 TLV431之间是否存在其他差异? 我知道 TL431为2.5V、TLV431为1.25V  

    Jason  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    在我检查电解质之前、您需要使用 TLV431。  否则、Vout 将不会在45V 的 Vout 上具有 VCLAMP、但会随着您拥有的值而继续增大。

    如果要调整反馈电阻器以与 TL431配合使用、则需要将 RVT 更改为113k。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 Rvt 从150k 更改为113k? 我最初的 Rvt 值约为113k、我发现转换器在输出约32V 时进入 CV 模式。 我将 Rvt 增加到150k、转换器在高达40V 的输入电压下保持 CC 模式、此时它变得不稳定。

    只需将 Rvt 更改为113k、转换器在 Rload = 7欧姆时处于 CV 模式。 输出为33V、4、8A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否测量基准阳极处的电压?   我估计 LM431的基准引脚上的电压为0.8V+0.35V+2.5V = 3.65V。

    使用10k 底部 FB 电阻器时、顶部 FB 电阻器应为113k。

    该器件将钳位至45V 左右。  否、如果正向电压不是0.35V、则钳位将不同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rcl (阳极至 AGND)上的电压在 Rload = 7欧姆、32.72V、4.7A 输出时为0.895V。 我相信我之前调整了 Rvt、因为我使用的二极管的 Vf 低于设计示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    好的、室温下的 VFWD 为95mV、并且流经二极管的电流很小。

    这会使 TL431的 Vref 为0.8V+0.095V+2.5V = 3.395V。

    这意味着对于45V 的 VCLAMP 和10k 的 RVB、RVT = 122.5k

    我认为理解这里存在差异的原因很重要、因为电压环路似乎存在问题。

    您能否确认 RVB 两端的电压= 3.395V?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是输出电压为32.6V 时的节点电压。由于接地参考电压为2.7V、因此看起来有些问题、但阳极的参考电压仅为1.85V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在32V OUT 下、Rload 足够低、并且正在 CC 模式下运行。  电压环路未处于控制状态。

    请在 RVT = 122.5k 且 Rload 设置为电平(~>80hm)的情况下进行测量、以使电压环路处于控制状态。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 RVT 增加到了122k 以保持稳定性、但转换器仍在34V 左右进入 CV 模式、这就是我最初将 Rvt 升高到150k 的原因。 我附加了输出电压和电流的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您似乎有电流泄漏过 TL431。  您能否尝试使用高 Vf 二极管。  比如 MMSD4148。   

    您需要相应地重新调整 RVT。  详细信息。  另请参阅应用手册中关于输出电压与 ILOAD 的尖锐"拐点"。  您不会遇到这种情况、这显然是您的问题的一部分、因为选择更高的 RVT 会导致 Vout 上升到超出理想设定点。

    如果您有任何疑问、请告诉我?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、需要下订单、因为我没有这些订单。 我在使用 TL431时是否应该将其替换为 TLV431? 如果是、建议的二极管会发生变化。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果您有另一个具有较高 VF 的二极管、您可以尝试一下吗?  我还会在适当的时候尝试 MMSD4148。

    我认为 TLV431不会产生影响?

    泄漏电流会导致 RCL 上的电压增大、而二极管的低 Vf 会导致电流流入 LM5117的 FB 节点。  

    我认为这将解决您的问题、因为150k RVT 过高、会导致 Vout 增加到45V 设定点以上、从而导致不稳定?