主题中讨论的其他器件:TL431、 TLV431、 LM431、
您好!
这是基于之前的帖子(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/816723/3022232#3022232)构建的、但我想在20V-45V 范围内构建一个恒定的6A 转换器。 我将此应用手册用作我的模板 http://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf。
从上一篇文章的帮助中、我能够让我的转换器在大约20-40V 的电压下提供稳定的6A 输出、但是转换器在40-45V 之间失去了稳定性。 最初、我的 R16 = 127K (如下所示)可保持稳定性、但导致转换器在33V 左右进入 CV 模式。 将 R16提升至150k 时、转换器将 CC 模式保持在40V、但在上述情况下会失去稳定性。 我的问题是、我刚刚达到转换器上的限值、因为300kHz 时的占空比可能会上升到87%、也可能是其他原因。
谢谢