This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:模拟电路的 LC 滤波器

Guru**** 2635605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819502/tps54335a-lc-filter-for-analog-circuit

器件型号:TPS54335A

你好

在我客户的设计 中,在 TPS54335A 之后添加了 L2=1000uH/0.56A 和1000uF。

(请附上 jpg 文件)

它对于降低模拟电路的噪声可能很有效、

(通常在旧设计中使用)、但 我想使用大 L 和 C

由于 L 较大(磁能可能与 IC 相反 ),因此不建议在使用直流/直流转换器后进行重新连接。

如果可用、我将建议客户使用 LDO。

但是、您对此有何评论吗?

非常感谢您、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意到负载低于0.1A、因此电路是可接受的。 (使用 大 L 和 C 来减少直流/直流输出后的输出电压纹波)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王新

    感谢您的回答。