Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54335A 你好
在我客户的设计 中,在 TPS54335A 之后添加了 L2=1000uH/0.56A 和1000uF。
(请附上 jpg 文件)
它对于降低模拟电路的噪声可能很有效、
(通常在旧设计中使用)、但 我想使用大 L 和 C
由于 L 较大(磁能可能与 IC 相反 ),因此不建议在使用直流/直流转换器后进行重新连接。
如果可用、我将建议客户使用 LDO。
但是、您对此有何评论吗?
非常感谢您、致以诚挚的问候