This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355评论

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819202/tps53355-tps53355-review

器件型号:TPS53355

尊敬的团队:

这是 TPS53355原理图。

您能为最终审核提供帮助吗?

如有必要,请随时给我寄一封邮件:a0235746@ti.com

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我们会让其他人对其进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 和 Kevin:

    我将在今天或明天回顾此原理图、并在明天下午之前提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    首先、该原理图是一个标记良好且内容丰富的原理图的出色示例。 这显示了终端用户需要的规格、并使我们从终端开始进行了非常简单的审阅 感谢您和最终用户提供所有信息。  

    我有几个我建议的更改:

    1) 1)可以调整纹波注入电路以提供稍高的注入电压(这是最好的猜测、因为输出端有混合电容)

    a)将 R808更改为1.33k Ω  

    b)将 C741更改为0.047uF

    2) 2)调整 Vreg 引脚连接

    a)在 GND 上添加一个1uF 旁路电容器

    b)更改 R811连接。 它应该将 VREG 连接到 PGOOD (而不是 GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢你的帮助。

    我会随时为您发布信息!

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我现在要关闭该线程。 如果在最终用户进行更改时出现任何其他情况、请随时重新打开线程、我很乐意提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    请进行最终审核!

    更改 R811连接。 它应该将 VREG 连接到 PGOOD (而不是 GND)=> PGOOD 连接到 CPLD (上拉至3V3电平)

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    很抱歉、我没有意识到 PGOOD 与其他器件一起上拉。 这应该涵盖我刚才提到的所有内容。 看起来很好。

    确保工程师尽可能遵循数据表中推荐的旁路电容器和 FB 电阻器布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!