尊敬的团队:
这是 TPS53355原理图。
您能为最终审核提供帮助吗?
如有必要,请随时给我寄一封邮件:a0235746@ti.com
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
首先、该原理图是一个标记良好且内容丰富的原理图的出色示例。 这显示了终端用户需要的规格、并使我们从终端开始进行了非常简单的审阅 感谢您和最终用户提供所有信息。
我有几个我建议的更改:
1) 1)可以调整纹波注入电路以提供稍高的注入电压(这是最好的猜测、因为输出端有混合电容)
a)将 R808更改为1.33k Ω
b)将 C741更改为0.047uF
2) 2)调整 Vreg 引脚连接
a)在 GND 上添加一个1uF 旁路电容器
b)更改 R811连接。 它应该将 VREG 连接到 PGOOD (而不是 GND)