This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:最大充电电流是多少?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818909/bq24707a-what-is-the-max-charge-current

器件型号:BQ24707A
主题中讨论的其他器件:BQ24707

在比较不同电池 IC 的最大充电电流时、列出的此器件支持高达10A 的电流。 但是、我在数据表中没有看到任何提到支持8A 以上的内容。 此器件的最大充电电流是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    mΩ 10k Ω 感应电阻器、最大充电电流为8.128A (与 BQ24707相同)。 感谢您提请我们注意此问题。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Angelo。 这是否意味着使用更小的感应电阻器、该器件可以支持更高的充电器电流? 使用高达10A 的芯片是否存在任何限制因素?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、mΩ 使用小于默认10k Ω 值的感应电阻器、则可能会产生更高的充电电流。 缺点是电流调节精度会更差。 这是因为使用小型感应电阻器时、噪声可能会高于感应电阻器上的实际压降、从而导致调节不准确。 有关更多详细信息、请参阅此相关主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/569513

    此致、

    Angelo